This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411:规格检查

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8428, DRV8425, DRV8847, DRV8849, DRV8411, DRV8436, DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459896/drv8411-spec-check

器件型号:DRV8411
主题中讨论的其他器件: DRV8436、DRV8428 、DRV8425、DRV8847 、DRV8849、 DRV8845

工具与软件:

你(们)好  

对于附加文件中的12V 步进电机、是否有集成驱动器 IC 或推荐的替代方案?

e2e.ti.com/.../stepping-motor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    感谢您发帖。

    根据数据表、步进电机是一款具有~μ A 150 mA 线圈电流(80 Ω )的双极步进电机。 DRV8411可以驱动此步进电机、尤其是在全步进或半步进模式驱动足够时。 即使对于此驱动、控制器 MCU 也必须提供分度器时序。

    通常、使用带 STEP/DIR 接口集成分度器的步进驱动器对于控制 MCU 来说会更方便、要求也更低。 示例驱动程序包括 DRV8428、DRV8436、DRV8425等  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murugavel   

    客户注意事项 DRV8428PWPR 和 DRV8847请帮助我确认是否符合 DRV8847规格

    另外、我想问的是、这家客户有两个5V DC 电机、分别控制镜头变焦和对焦。 DVR8847规格表提到当 VM > 5V 时它具有低导通电阻–当 TA = 25°C 时、Rds (on)(HS + LS)为1000mΩ、这意味着当我们使用5V 电源时、该 IC 会更热、对吧?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    客户注意事项 DRV8428PWPR 和 DRV8847请帮助我确认是否可以满足 DRV8847规格

    客户步进电机电流为~μ A 150 mA。 因此、从电流驱动的角度来看、两种器件都可以驱动该电机、而不会出现任何问题。 DRV8428集成了微步进分度器、而 DRV8847需要外部 MCU 分度器。  

    此外、我想问的是、客户有两个分别用于控制镜头变焦和对焦的5V 直流电机。 DVR8847规格表指出当 VM > 5V 时其导通电阻较低–当 TA = 25°C 时、Rds (on)(HS + LS)为1000mΩ、这意味着当我们使用5V 电源时、该 IC 会更热、对吗?

    这是测量 RDSon 的测试条件。 通常、Rdson 随温度的升高而增加、而不是随电压的升高而增加。 尤其是对于150 mA 电机电流、功率耗散可能不会那么高。 因此、在同一温度下 Rdson 随电压的变化可以忽略不计。  

    [报价 userid="446400" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459896/drv8411-spec-check/5604253 #5604253"]客户拥有两个分别用于控制镜头变焦和对焦的5V 直流电机。

    客户也可以考虑 DRV8849、这是一种带有集成分度器的双步进驱动器、或者 DRV8845、它是一种带有外部 MCU 分度器的双步进驱动器。 您是否了解过这些器件? 谢谢你。

    此致、Murugavel