This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315Z:配置可用性说明

Guru**** 2616255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459479/mct8315z-configuration-availability-clarification

器件型号:MCT8315Z

工具与软件:

我正在研究在设计中使用 MCT8315电机驱动 IC、而我对可用的配置有点困惑-数据表提到了三种可用的配置:

- MCT8315ZR:SPI 配置接口

- MCT8315ZH:带降压转换器的硬件引脚配置接口

- MCT8315ZT :硬件引脚配置接口,不带降压转换器

但在订购信息下、仅列出了 器件型号为 MCT8315Z0HRRYR 的单个版本。

我想检查一下 MCT8315Z0HRRYR 器件型号是哪个版本的 IC 的说明、因为它与数据表前面列出的任何数字都不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您发布您的问题。

    我们很快就会回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    R 和 T 仅在当日处于预发布状态、因此未在订购列表中列出。

    我们将很快向您更新发布日期。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.