This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:最小的大容量电容

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461266/drv8214-minimum-bulk-capacitance

器件型号:DRV8214

工具与软件:

嗨、团队:

在 D/S 中、据说大容量电容器更好。
它的最小可用值是多少?

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我们建议大容量电容没有最小值、因为所需的大容量电容在很大程度上取决于系统。 一般的经验法则是2uF/W 作为近似值。 通常、选择大容量电容需要测试 系统的性能、但为了获得更好的近似值、本应用手册中的公式和信息可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/slvaft0/slvaft0.pdf

    此致、

    约书亚