Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A, DRV8434AEVM, DRV8434SEVM, DRV8434S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434SEVM 主题中讨论的其他器件: DRV8434S、DRV8434A 、DRV8434AEVM
工具与软件:
DRV8434SEVM 评估板是否可用于在不实现 SPI 端口的情况下驱动步进电机。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A, DRV8434AEVM, DRV8434SEVM, DRV8434S
工具与软件:
DRV8434SEVM 评估板是否可用于在不实现 SPI 端口的情况下驱动步进电机。
尊敬的 Stephen:
在 DRV8434S 器件中、CTRL2寄存器中的 EN_OUT 位在上电时默认为0b。 在 EN_OUT = 1b 且 ENABLE 引脚为逻辑高电平后、输出将被启用。 请参阅下面的数据表。 因此、如果不实现 SPI 通信、则无法启用输出。

我们可通过 GPIO 控制、使步进驱动器在功能和性能方面与 DRV8434A 器件相同。 请查看此产品和 DRV8434AEVM。 谢谢你。
此致、Murugavel