This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3255-Q1:为什么数据表中不包含技术信息? IT##39;仅提供封装和占用空间数据。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3255-Q1, DRV3233-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460675/drv3255-q1-why-doesn-t-the-datasheet-have-technical-information-it-s-only-packaging-and-footprint-data

器件型号:DRV3255-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV3233-Q1

工具与软件:

我浏览 TI 网站上的 BLDC 驱动程序选项卡、发现 DRV3255-Q1、DRV3233-Q1和 DRV-3256-Q1的数据表中没有很多有用的开发信息。 要获得此信息、是否必须联系我的 TI 代表?

谢谢!

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汽车器件和通用器件之间是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以获取汽车 Q1器件的实际数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    感谢您发送编修! DRV32xx-Q1器件是汽车安全器件、大多数器件信息只能在保密协议下共享。 如果需要访问权限、可联系您的 TI 代表。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Anthony。 真的很有帮助。 能否以大学汽车团队成员的身份签署 NDA 并访问数据表? 或者这是否仅提供给与现有 TI 关系的公司客户? 我可以联系谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    我不确定是否可以执行保密协议、但我会让您与您的 TI 代表联系、您可以进一步讨论。

    此致、

    Anthony Lodi