Thread 中讨论的其他器件: CCStudio、 LAUNCHXL2-TMS57012
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我 正在使用 BoostXL-DRV3245AQ1 EVM 电路板。
我已经按照2017年10月发布的名为"BOOSTXL-DRV3245AQ1EVMUser'sGuide.pdf"的文档进行了设置。
但是、BoostXL-DRV3245AQ1 GUI 软件无法识别串行端口、甚至无法识别我的 Windows 中的设备管理器检测到 COM 端口。
Serial port (串行端口)页面上显示"No device selected"(未选择器件)。
此外、BoosXL-DRV3245AQ1软件中的日志会显示 按以下方式连接的串行端口。
"oneui:服务器:hwcomm:设备连接
oneui:服务器:已选择主板:drv3245evm
oneui:服务器:hwcomm:使用电路板- DRV3245 EVM"
我尝试过在没有公司安全软件的情况下运行程序、以及在 Windows 10中运行2台不同的计算机。
如果您有相同的经验和想法来解决问题、请支持我。
有一点要问的是、适用于 BoostXL-DRV3245AQ1 EVM 的 CCStudio 最新支持版本。
我尝试了最新版本(2024年12月02日)、但不支持 EVM。
现在、我使用版本7.4.0.00015 (2017年12月12日)和8.3.1.00004 (2019年5月2日)、即使 EVM GUI 具有与上述相同的问题、似乎也能正常工作。
提前感谢您。
Insub Moon