This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:可变制动扭矩

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461997/mcf8316aevm-variable-brake-torque

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A、MCF8316D

工具与软件:

您好!

我计划使用 MCF8316A 来控制无传感器 BLDC。 在我的应用中、我希望 BLDC 充当具有可变扭矩的制动器。 一个外部机制会将电机驱动至恒定速度、然后我想使用 BLDC 对该机制施加反向扭矩。 反向扭矩应该是可变的。  

到目前为止、我已经在 BLDC 静止时对 MCF8316A 的制动功能进行了实验。 制动模式是三个低侧 FET 均导通。 当然、这可提供足够大的制动扭矩。 但是、我想调节该扭矩。

这是否可以通过此 IC 实现? 否则、是否有任何实现这一点的建议? 如果我通过以20kHz 频率和可变占空比调制的 MOSFET 将 BLDC 的3根引线连接到 GND、会怎么样。

谢谢!

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JP、

    您可以在当前模式下使用 MCF、并可沿所需的任何方向旋转。

    您可以更改扭矩命令以调制扭矩。

    请注意、MCF8316A 的更新版本是 MCF8316C 或 MCF8316D

    此器件支持的最大电流为8A 峰值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.