主题中讨论的其他器件: DRV8886、 DRV8434、DRV8434S
工具与软件:
请参阅下面包含 DRV8886AT 的设计原理图。

问题是如何针对 DRV8886AT 的电机桥式调节电路的预期电流限制正确设置 RREF 电压。 所选的方法是通过 PWM (来自 MCU、此处未显示)。 最左侧的电阻分压器可确保 C19电容器上的电压为 CCA。 PWM 开启周期期间最大值为1.2V (MCU 产生3.3V 电压)。 根据我的计算、R9和 R10的等效电阻为16.6k Ω。 此电阻和 C19给出了大约10Hz 的截止频率。 源(MCU) PWM 频率为10kHz。
现在、将 RREF 电阻器设置为12k Ω、这应产生2.5A 的满量程电流。 根据我在组装 PCB 上的测量结果、100% PWM 直流提供最低电流限制、0%直流提供最高电流限制。 但是、满量程电流似乎仍然低于2.5A、因为无论速度设置如何、如果 M0和 M1设置为全步进设置、电机都不会旋转。 此外、在1/16微步进设置下、在最高电机转速下观察到的整个电机的最高电流为0.5A。
我猜我误解了如何正确设置满量程电流。 但是、我参考了 DRV8886AT 数据表和计算结果。 那么、问题是、如何确保我的满量程电流得到满足? 电流限制似乎仍然太低、使电机无法以全步进设置旋转(由于扭矩最高、电流消耗最高)。