This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:电流测量

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455410/mct8316z-current-measurements

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

你(们)好

我想在使用 mct8316z 器件时测量流经电机的电流、是否可以?

我们已尝试在器件电源插座上放置一个分流电阻器、但我认为测量不会直接连接到电机、因为它们还会测量 FET 的电流损耗、该电流损耗会随电机转速而变化(由于反电动势)。

是否有任何其他可以测量实际电机电流的选项或驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布问题。  

    有些设计在接地回路上使用分流器、但我们必须注意不要违反 PGND 绝对最大值

    我们是 OOO 本周,并尝试尽快回复更多细节。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要测量电机绕组电流还是直流母线?

    对于直流母线电流,我们必须 在接地和器件之间使用一个低值的传感电阻器。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.