This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:使用 Motor Studio 和 MSP-EXP430FR2355通过 i2c 控制栅极驱动器

Guru**** 2393585 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8329EVM, MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1452852/mcf8329a-using-motor-studio-and-msp-exp430fr2355-to-control-gate-driver-over-i2c

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCF8329EVMMSP-EXP430FR2355

工具与软件:

要使用 MSP430开发板和 Motor Studio 通过 I2C 控制 MCF8329A 栅极驱动器、而不是使用 MCF8329EVM、我需要做什么?

我在 设计方面取得了长足的进步、我只需要 在测试期间使用电机 Studio 进行 i2c 控制、并进行一些小幅寄存器调整。 类似地、我自己的 ESC 已经过很大程度开发、除了 MSP430外、我不再使用 EVM 上的任何硬件、MSP430可用作电机工作室和 i2c 总线之间的桥梁。 不幸的是、我设法 让神奇的烟雾从 EVM 中消失。

我已订购 MSP-EXP430FR2355开发板、打算改用它作为网桥。 我是否应该只将 EVM 的固件刷写到 MSP430开发板、然后将 I2C 线路连接到 ESC? 或者我还需要进行其他更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H John、

    我是 OOO 直到19、我将在20之前回复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    方法很少

    我需要为你写程序,我记得明天提供。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在 EVM 上、MSP430用作 GUI 和 MCF8329A 器件之间的桥接器。

    MSP430通过 UART 与 USB2UART 器件连接、对 MCF 所需的数据进行格式化、并通过 I2C 传输到 MCF 器件。

    可以从 TI 下载该固件。 COM EVM 页面中的(https://dr-download.ti.com/software-development/firmware/MD-d3MfLGtGaz/0.0.9/MCxEVM_MSP430FR2355_MOTORSTRUDIO_Firmware.zip )

    如果您需要实施自己的 ESC 和管理、我们可以重复使用 MSP430代码并根据需要对其进行修改。

    请参阅数据表、了解 I2C 协议格式的写入和读取。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

    我现在已经从假期回来了,希望我会得到一个真正的答案。 你的回答不是那样的。

    user5737036 说:
    用作 GUI 与 MCF8329A 器件之间的桥梁。

    我知道。 这就是我询问如何使用具有相同芯片的不同电路板来执行相同的操作的原因。

    MSP430通过 UART 与 USB2UART 器件连接、格式化 MCF 所需的数据并通过 I2C 传输到 MCF 器件。

    是的、在这种情况下、充当桥接器的含义就是这样。  MSP-EXP430FR2355没有此 USB2UART 器件、eZ-FET 调试探针需要在其位置用作 USB 到串行转换器。  会这样吗?

    现可从 TI 下载该固件。 COM (位于 EVM 页面中)(https://dr-download.ti.com/software-development/firmware/MD-d3MfLGtGaz/0.0.9/MCxEVM_MSP430FR2355_MOTORSTRUDIO_Firmware.zip )[/QUOT]

    我知道该固件。 我的问题是是否能够在 MSP-EXP430FR2355上使用此固件。

    如果您需要实施自己的 ESC 并进行管理、我们可以重复使用 MSP430代码并根据需要对其进行修改。

    我一直在实施自己的 ESC、并希望在测试期间使用电机工作室和 MSP430对其进行控制。 需要进行哪些修改?

    请参阅数据表以了解 I2C 协议格式的书写和阅读信息。

    使用 motor studio 和 EVM 作为桥接器的整个点是、不必花时间重新实现 I2C 通信。

    您能真实回答我的问题吗? 如果你不能,请让我与可以的人联系。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将绘制拓扑结构并进行说明。

    简而言之、 MCF 基于 I2C、需要特定格式的数据、数据表中对此格式进行了说明。

    GUI 仅用于高级操作、在调优和调试阶段提供帮助。  ESC 需要实现 I2C 协议。

    GUI API 不是单独可用的, 而是可以创建类似和更轻的东西。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    通信链如下所示

    如果您需要进一步说明、请告诉我。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.