This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:CPAP 应用

Guru**** 2393615 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, DRV8313, MCF8316D, MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462418/mcf8315d-cpap-applications

器件型号:MCF8315D
主题中讨论的其他器件:MCF8316D、MCF8315C 、DRV8313

工具与软件:

大家好、 我们对 CPAP 市场应用感兴趣。 为什么从 MCF8315D 和 MCF8316D 中删除了 与 MCF8315C 和 MCF8316C 相关的"CPAP 机器"语句?

是否有特定的转速/安全原因? 我们还能探索这项技术吗?

此致、

Luca P.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca P:

    感谢您发布您的问题。

    CPAP 电机的额定功率和功能规格是多少?

    您能帮助提供有关您的产品和规格的更多详细信息吗? 是否有与架构相关的特定合规性?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、我们的电机的额定值确实低于驱动器的额定值(最大2A、24V、典型1A)。

    我们的产品不适用于生命支持器件。  

    我们已在 CPAP 中使用了数千个 DRV8313、未出任何问题。

    我担心新"MFCXXXXD"系列的应用示例中删除了"CPAP 机器"示例。

    仅用于营销目的、或者有一些技术细节?

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca P:

    大多数 CPAP 额定功率都超过50W、因此我们想提及 MCF8329、而不是集成式 FET 解决方案。

    毫无疑问、MCF8316C/D 适合您的规格。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.