This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:电机负载能力弱、容易出错

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462649/mcf8329a-the-motor-has-a-weak-load-capacity-and-is-prone-to-errors

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:您好。

我们尝试绘制 MCF8329A PCB 自己,受板的尺寸和布局的限制,给定的空间相对较小,问题是,我们板上相同的程序不平稳地旋转电机,负载能力非常弱,很容易触发错误,然后电机停止,但演示板可以正常运行,有很强的负载能力。 从相电流的角度来看、电路板的电流波峰是不规则的。 起初、我们用磁珠分离了每个芯片的接地、发现电机旋转得更差、我们去除了磁珠后发现结果好得多、但负载能力仍然很差、采样电阻从1mr 变为5mr、负载能力提高到一定程度、但仍然比演示板差得多。 后来我们也尝试了外部的3.3V 电容等等、效果不是很理想、我们觉得布局有问题、希望 TI 的工程师帮我们解决问题、我们自己解决不了——

 这是该演示板的波形、非常稳定。

 这是我们自己的 PCB、波形不规则、而 bumps.e2e.ti.com/.../8329A_2D00_1_2D00_16.PcbDocThis 是电机器件的 PCB、请参考