工具与软件:
各位同事、大家好!
我的客户 有关于 DRV3946命令寄存器 B0至 B4的问题:
我想将中心频率(根据抖动、改为20kHz)。 但当我更改这些值时、我总是得到默认值0x0B。
在预量产样片中、可以禁用 CRC 检查。
我认为 CRC 有一些"错误"。 您可以给我提供 B0到 B4的正确值、我可以尝试它们吗?
谢谢!
Daria
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
各位同事、大家好!
我的客户 有关于 DRV3946命令寄存器 B0至 B4的问题:
我想将中心频率(根据抖动、改为20kHz)。 但当我更改这些值时、我总是得到默认值0x0B。
在预量产样片中、可以禁用 CRC 检查。
我认为 CRC 有一些"错误"。 您可以给我提供 B0到 B4的正确值、我可以尝试它们吗?
谢谢!
Daria
尊敬的 Iminu:
请参阅以下内容:
例如、当我想使用20kHz 时:
0xA623、0x0000、0xDFDF、0x0000、0x0000、
我使用 TI 网站上的示例作为代码库、因此我集成了 CRC (以及每次使用2p0进行的更改)并将其应用到我的代码中。
SPI 输出为:因此它看起来像是10kHz 时的"默认"值。 ConfigA 看起来不错(3.5A/1A 保持和56ms 峰值)
仅将 B4更改为 C000即可(我认为)
0xA623、0x0000、0xDFDF、0x0000、0xC000、
谢谢!
Daria