This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:H 桥配置

Guru**** 2559500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463069/drv8889-q1-h-bridge-configuration

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想知道 DRV8889-Q1是否可以配置为:一个 H 桥始终关断、而另一个 H 桥通过 PWM 运行。

例如、AOUT1和 AOUT2的 H 桥始终关闭、BOUT1和 BOUT2的 H 桥以 PWM 运行。

我浏览了寄存器映射、但找不到相关的寄存器。 您能否帮助检查是否可以实现此配置? 谢谢!

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您能在此处分享一些评论吗?

    此致

    灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    [报价 userid="569705" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463069/drv8889-q1-h-bridge-configuration "]

    我的客户想知道 DRV8889-Q1是否可以配置为:一个 H 桥始终关断、而另一个 H 桥通过 PWM 运行。

    例如、AOUT1和 AOUT2的 H 桥始终关闭、BOUT1和 BOUT2的 H 桥以 PWM 运行。

    [报价]

    无法将 DRV8889-Q1配置为仅运行一个 H 桥。 内部分度器同时驱动两个 H 桥。 谢谢你。

    此致、Murugavel