This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:Drv8462

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463419/drv8462-drv8462

器件型号:DRV8462

工具与软件:

HII、  

我们在使用 DRV8462 DDWR 时遇到了问题。

当我们将 VM 引脚立即连接到+24V 时、IC 烧坏的硬件设计符合 ic pdf 中提供的电路。

  1. 请帮助我们解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    感谢您发帖。 您已经试用过采用24V 电机电源的 DRV8462EVM 了。 DRV8462 DDWR 步进驱动器的额定工作电压高达65V。 这已经过充分的合规性验证。 我怀疑您的硬件有问题。 请分享原理图以供审阅。 为了进行测试、连接了什么步进负载? 请分享电机数据表。 谢谢。

    此致、Murugavel