This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:如何进入低功耗模式

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461889/mcf8316a-how-to-enter-in-low-power-mode

器件型号:MCF8316A

工具与软件:

TI 人好

MCF8316A 是如何进入低功耗模式的?

我们使用 I2C 来控制速度。

我看到速度是否低于一个值、是否会在低功耗模式下自动下降? 对吧?

我们是否有 MCF8316数据可以提供给客户的功耗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请参阅数据表中的睡眠进入/退出标准(MCF8316C)

    如果器件配置为睡眠模式、则 SPEED/WAKE 引脚会控制器件进入睡眠模式和退出睡眠模式。

    当此引脚保持低电平的时间超过"SLEEP_ENTRY_TIME"配置器件进入睡眠状态。

    您可以找到 VM 睡眠模式电流的电气规格。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我希望这可以澄清您的问题、我们可以结束该主题吗?

     

    谢谢、此致

    Venkatadri S.