This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:此类元件以前是否以 SN8245命名?

Guru**** 2613415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463879/drv8245-q1-was-such-component-named-with-sn8245-before

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

我看到的器件型号是 SN824x、 SN824x 是否是相同的 DRV824x? 谢谢?

 

SN8245HQRXZRQ1 =DRV8245HQRXZRQ1 ?

SN8244HQRYJRQ1 =DRV8244HQRYJRQ1  ?

SN8243HQRXYRQ1 =DRV8243HQRXYRQ1 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的侯先生/女士:

    感谢您的提问。

    您能确认看到器件型号的位置吗? 是在数据表中还是在实际器件中。

    如果是、您能否分享实际器件的数据表版本或详细信息。

    谢谢!

    Ibinu