This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:Mct8316z 制动问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455406/mct8316z-q1-mct8316z-brake-problem

器件型号:MCT8316Z-Q1

工具与软件:

大家好!

我得到了两个不同的定制板、我得到了其中一个的制动器问题。

假设 PCB A 和 PCB B、PCB A 都正常工作、但 PCB B 不具有制动功能。

PCB A 和 PCB B 具有完全相同的元件、电压等。 当我为制动引脚感应4V 电压时、PCB A 会立即停止、但 PCB B 会缓慢停止、但有时 PCB B 也会立即停止。

我该怎么做呢? 焊接、布线和一切都是一样的、没问题。

我使用振荡器对制动引脚进行了校验、当它不是立即停止时、有一个纹波、持续20毫秒、然后是它的静置4V、当一切正常时、有4.1V 纹波持续12毫秒、然后是它的静置4V。

我尝试了所有的这个网站5V 也。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您发布您的问题。  

    您能否布置原理图?  BRAKE 引脚上是否有任何电容器或滤波器?

    我们是 OOO 本周,我们将在恢复后不久作出回应。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1111.pdf

    您好 Venkatadri、

    在我的应用中、R7-R16没有位置。 我将制动引脚与外部开关电路配合使用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理解原理图、并感谢大家分享。  

    "我知道,我不会骗你的,我不会骗你的。"

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

    有新消息吗? 如果您希望我可以向您发送视频(如果可能)?

    Regars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 OOO 办公室本周,你可以分享速度 PIT (电压探针)的波形,原理图和视频。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个位置是我所说的、第二个位置是真正的制动操作。

    "我不知道你在说什么。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20241227_5F00_081907.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    感谢您分享视频。 我会看着它。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:  

    谢谢你也,这里也是示波器视图当完全制动和不工作的位置;

    当制动器正常时

    制动器工作不正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    红色迹线是什么?

    制动命令在不正常波形中显示一些去抖。

    您是否也可以尝试缩小的视图、这些波形具有2ms 的刻度。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    红色是相位的安培。

    我们还尝试使用电容器进行去抖、但没有变化。

    "你不能看我的眼睛吗?"

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    无论何时您可以测试、请分享。 我是 OOO、直到1月3日、我将能够回复该主题。

    现在需要去抖电路、但尝试了解制动命令不稳定的原因、 这就是我想要查看缩小的视图以确认制动引脚状态的原因。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

    谢谢,是的,我们不知道为什么刹车不稳定。 因此、我们正在等待。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obsen:

    您是否能够以100ms 的比例共享缩小的视图?  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

    我说过,我不能这样做。

    您是否能够查看? 你没有回应?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    在此硬件型号中、制动模式为低侧再循环、如果 BRAKE 引脚为高电平、则所有低侧 FET 将导通。

    在某些情况下、可能会发生导致 OCP 的大电流再循环。

    这可能会导致锁存关断、电机将缓慢滑行。

    我们需要了解其他 PCB 上发生了什么、我目前对 PCB 没有任何疑问。

    您是否可以尝试在启用制动时探测 OUTx 线?我们是否看到低压线下降到低电平? 您能比较一下 PCBA 吗?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

    感谢您的答复! 现在、PCBA 和 B 之间没有区别

    毫无疑问、所有的 PCB 都会反复地做到这一点。 我们检查了 OCP 的输出、但这里没有 OCP 设置。

    我尝试过您的需求、是的、它正在降到低。

    真的很有趣吗? 有时它的工作像50次和1次不工作,有时它不工作像10次和工作1次。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    最好同时探测 FAULT 引脚、OUT/A/B/C 线路等相电流。

    我们可以通过波形找出根本原因。

    您能尽可能捕获吗?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    您有更新吗?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri、

    感谢您的回答、现在没有任何不正确的地方。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oben:

    感谢您的确认。 我将关闭该主题帖、如有任何其他问题、我们也可以开启新主题帖。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.