This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8711:MSP-EXP430G2ET 无法与 BOOST-DRV8711_GUIv1.0通信

Guru**** 2393335 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S, DRV8889-Q1, DRV8711, MSP-EXP430G2ET, BOOST-DRV8711, DRV8711EVM, DRV8461, DRV8462, DRV8434, DRV8436, CSD88537ND, DRV8462VEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459744/boost-drv8711-msp-exp430g2etis-unable-to-communicate-with-boost-drv8711_guiv1-0

器件型号:BOOST-DRV8711
主题中讨论的其他器件:DRV8711MSP-EXP430G2ET、、 DRV8711EVMDRV8461、DRV8462DRV8434、DRV8434S DRV8436、DRV8889-Q1 CSD88537NDDRV8462VEVM

工具与软件:

我有 MSP-EXP430G2ET 开发板和步进电机 BoosterPack DRV8711。 我已按照 Booster Pack 用户手册中的步骤操作。 但我无法使用 UI 控制电机。

我已经附上了我所遵循的流程的视频。 您能帮我吗?

链接:TI_DRV8711_ISSUE.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    感谢您发帖。 BOOST-DRV8711是非常旧的版本硬件、可能无法与 Win 11等最新操作系统一起运行。 我们将为您提供调试支持、希望它正常工作。

    在 GUI 和硬件之间建立连接后、您是否能够验证引脚控制是否正常运行?

    对于器件运行、RESET 必须为低电平并且 SLEEPn 必须为高电平。 您能否使用万用表或示波器检查这两个引脚的电压? 还要查看 GUI 按钮是否按预期执行高低控制。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel4637:

    感谢您的答复。 我已经尝试通过 UI 使睡眠和复位引脚变为高电平和低电平、但无法正常工作。 另外、在我点击"重置"或"睡眠"按钮时、UI 上没有绿光。

    当前我为电路板上电并刷写代码时、故障指示灯亮起。  

    仅供参考、使用为 DRV8711提供的库、我可以使用 SPI 移动电机和配置 DRV8711。

    但为了进行详细分析、我们需要您的 UI 来使用我们的系统。  

    您能告诉我此 GUI 支持哪些 Windows 或 Linux 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    感谢您的回复。 我已经尝试通过 UI 使睡眠和复位引脚变为高电平和低电平、但无法正常工作。 此外、在 UI 上、当我单击"重置"或"睡眠"按钮时、它没有发出绿色光。

    感谢您提供这些信息。 这意味着 GUI 和硬件不会相互通信。  

    但是为了进行详细分析、我们需要您的用户界面与我们的系统配合使用。  [报价]

    我相信这最初是 WIN7时代的,可能与 Win10一起工作。 对于 WIN11、有几个报告不幸地表示无法正常工作、没有解决办法。

    FYI、使用库为 DRV8711提供的功能、我能够使用 SPI 移动电机并配置 DRV8711。

    与通过 SPI 写入寄存器相比、除了视觉交互、我认为此 GUI 没有任何不同之处。  

    DRV8711EVM https://www.ti.com/tool/DRV8711EVM 是适用于此器件的更好的评估平台、但它还使用较旧版本的 GUI、我们没有看到任何关于功能不全的报告。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    感谢您的答复。 您能否告诉我支持 Windows 11的 UI 何时可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

     抱歉、尚未计划针对 BOOST-DRV8711进行 Windows11 GUI 更新。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:  

    是否可以共享 UI 与电路板通信的协议文档。 (UART 命令)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    除了我们目前在网上提供的文档之外、没有其他可用的文档。 抱歉。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    您能否告诉我运行 GUI 需要哪个版本的 Linux?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    本 GUI 基于 GUI Composer V1 Runtime 的 Windows 和 Linux Runtime 下载链接、在这篇 E2E 博文 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/986814/faq-where-to-download-gui-composer-v1-runtime?keyMatch=GUI+composer+v1&tisearch=universal_search 中提到。我没有任何其他信息、抱歉。  谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    对于支持 windows11的更新 UI 控件、您是否可以建议使用任何新的电机驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    DRV8711EVM GUI 适用于我们的 Windows 11计算机(包括我的个人 Win11笔记本电脑)。 除此之外、我们还集成了带片上功率 FET 的步进驱动器以及以下步进驱动器:DRV8462、DRV8461、DRV8434S、DRV8434 DRV8436、DRV8889-Q1等  

    您的应用需要哪些工作电压和电流要求? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    我们目前的应用要求如下:工作电压:24伏、电流:5安培。

    您也可以建议 CSD88537ND 的替代 MOSFET
    该驱动器可通过散热器选项支持连续5A 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohan:

    感谢您分享相关要求。 采用 DDW 封装的 DRV8462可支持高达10A 的 IFS 电机电流和高达65V 的工作电压。 该器件的 EVM 是 DRV8462VEVM。 该封装 DDW 需要外部散热器来实现功耗。 可以使用风扇来实现更高的环境温度运行。

    此外、您还可以为 CSD88537ND 推荐替代 MOSFET
    可通过散热器选项支持连续5A 电流

    MOSFET 来自 TI 的不同产品组。 请单独发布 MOSFET 问题、以便 TI 的该特定团队为您提供支持。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    感谢您的帮助。