This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:现有 EVM 电路板设计中的元件额定值发生变化

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462716/mcf8329a-component-rating-changing-in-a-existing-design-of-evm-board

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

工具与软件:

您好!

  实际上、我 需要重新设计现有的 MCF8329A EVM。 因为我有一个需要大约90 A 电流来运行电机的应用。 到目前为止、现有设计适合高达30A 的电流。该电机是基于 PMSM FOC 的三相电机。 有人能指导我满足我的要求吗?  

谢谢。此致、

RAJAPANDI S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajapandi:

     有关根据您的要求构建电路板的建议、请参阅本指南。 我建议不要简单地为您的解决方案更换 EVM 上的 MOSFET。 则可能必须构建您自己的 PCB。

    谢谢。此致、
    Sachin S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

       我怀疑、如果我们构建我们自己的 PCB、是否能够与 TI Motor Studio 协同工作? 因为我们的设计几乎与 MCF8329A EVM 相似。 我们只需修改所需的组件即可实现高功率应用驱动。 请澄清相同之处。  

    谢谢。此致、

    RAJAPANDI S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajapandi:

    除非您拥有  与 EVM 类似的原理图以及加载到 MSP MCU 中的正确固件、否则您自己的 PCB 无法与 MOTORSTUDIO 配合使用。

    您可以根据要求更改原理图的功率级(MOSFET)。 如果其他所有内容都相同、我们需要加载正确的固件、该固件应该可以正常运行!

    谢谢。此致、
    Sachin S.