This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:DRV8434A

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464762/drv8434a-drv8434a

器件型号:DRV8434A

工具与软件:

我们已将微步进设置为1/16并将 Vref 调整为1.2V。 然后、失速检测得到了改进。 我们能够实现接近85-90%的失速检测。 感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    感谢您的更新。 我很高兴你能解决这个问题。  

    此致、Murugavel