This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:超过 VM 电压是否会损坏步进电机?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464679/drv8834-will-the-exceeding-vm-voltage-damage-the-stepper-motor

器件型号:DRV8834

工具与软件:

您好!

我有一个问题是、超过 VM 电压是否会损坏 DRV8834应用中的步进电机。

步进电机规格如下:

工作电压:3~3.8V

~电流:90 μ A 115mA

线圈电阻:33欧姆

DRV8834运行条件:

1.相位模式操作

2.满量程 Itrip:90mA

如果我向 VM 施加超过步进电机工作电压的5V 电压、它是否会损坏电机?

此致

Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Webber:

    感谢您在论坛中发帖。

    [报价用户 id="528419" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464679/drv8834-will-the-exceeding-vm-voltage-damage-the-stepper-motor "]

    工作电压:3~3.8V

    ~电流:90 μ A 115mA

    线圈电阻:33欧姆

    [报价]

    此规格适用于无电流调节功能的直接步进电机驱动器。 线圈电流基于施加到电机上的电压。 对于3V、电流将为3 / 33 = 90.9 mA、对于3.8V、电流将为3.8 / 33 = 115.15 mA。

    [报价用户 id="528419" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464679/drv8834-will-the-exceeding-vm-voltage-damage-the-stepper-motor "]

    DRV8834运行条件:

    1.相位模式操作

    2.满量程 Itrip:90mA

    如果我向 VM 施加超过步进电机工作电压的5V 电压、它是否会损坏电机?

    [报价]

    DRV8834基于使用电压斩波的恒定电流驱动。 电流由 Itrip 设置。 当 Itrip 设置为90 mA 时、只要电源电压 VM > Itrip x 线圈电阻、就会流过绕组的电流将是90 mA、无论电源电压如何。 即使 VM = 5V、它也将是90 mA。因此电机不会过热或损坏。 此器件可用于 VM 的最大电压为10.8V。通常步进电机绝缘电阻远高于此 VM 最大电压。 谢谢。

    此致、Murugavel