This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:欠温警告

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464477/drv8889-q1-undertemperature-warning

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

为什么我们设计欠温警告? 欠温是否对8889有不良影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jass:

    DRV8889-Q1额定运行环境温度范围为-40°C 至+125°C。 但是、步进电机和机械组件在较低温度下可能无法正常工作。 因此提供了 UTW。 请注意、这是一个警告信号、但不会阻止驾驶员工作。 谢谢你。

    此致、Murugavel