This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:睡眠模式

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460389/mcf8329a-sleep-mode

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户将 MCF8329与 MSPM0L 配合使用。 他们需要总功耗低于100uA 才能在待机模式下正常工作。

由于 MCU 由 MCF8329的集成 LDO 供电、因此他们想知道如何配置 MCF8329以实现睡眠模式。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    您可以保持 DEV_MODE = 0b、这会使器件进入待机而不是睡眠状态。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachi:

    感谢您的回复和客户根据此更改。 客户希望使用 PWM 唤醒电机并通过 I2C 设置速度。

    首先、它们会更改 DEV_MODE = 1、SLEEP_ENTRY_TIME = 11、然后更改 SPEED/WAKE 引脚的高电压。 那么电机将被制动。 AVDD 运行良好、电机根据设置的 I2C 速度/频率运行。

    但当将 SPEED/WAKE 引脚更改为占空比为99%的方波时。 电机未运行。 AVDD 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    您能否提供有关 SPEED/WAKE 引脚输入的更多详细信息? 输入的频率是多少? 电压电平是多少?

    谢谢!

    Sachin S.