This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:使用 DRV2624和信号发生器为振动电机供电

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2603, DRV8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462535/drv2624-powering-vibration-motors-using-drv2624-and-signal-generator

器件型号:DRV2624
主题中讨论的其他器件: DRV2603DRV8601

工具与软件:

您好、很抱歉我的无知、我不是贸易的电气工程师。 我正在 对各种线性共振传动器振动电机进行原型设计 、它们需要使用交流电源、电压大约为2V_rms、电流电平介于50 mA 和200 mA 之间、频率介于70Hz 和240Hz 之间。 我有一个能够生成我所需的频率和电压的函数发生器。 我无法产生足够的电流来为电机供电。 我测试了 2.00 V_rms 下的函数发生器、并且测量了31.9 mA 的电流。

如何 在保持电压和频率的同时将电流放大到200 mA 左右?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brendan、  

    感谢您的咨询。 您的函数发生器似乎无法支持您所需的电流。 在您提供的信息下、我们的 DRV2624可支持您的器件。  

    如果您尚未   观看该视频、请随时在 www.ti.com/.../DRV2624EVM-CT 上订购 EVM 进行测试。  

    此致!

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailong、

    感谢您提供这些信息。  您会推荐其他驱动器吗?DRV2624是否最适合我的应用? 我希望这是一个可能的最简单解决方案、将需要最少的额外电路/配置。 我看到 DRV2603等其他方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brendan、  

    TI 最简单的 LRA 解决方案是 DRV8601。 此外、它的成本最低并且只需额外的电路最少。 DRV8601可通过3.3V 电源驱动高达400 mA 的电流、这足以满足您的电流要求。  

    此致!

    海龙