This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:启用输入似乎不能正常工作

Guru**** 2393095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461613/drv110-the-enabling-input-doesn-t-seem-to-be-working-properly

器件型号:DRV110

工具与软件:

您好、支持团队:

我在我们目前正在开发的系统中遇到 DRV110方面的问题。

该电压会下降。 DRV110按预期运行。 它根据需要进行计时、tkeep 会过期。 在保持引脚处测量电压(斜升至100mV)。 之后、保持电流减小。 保持引脚为零。

禁用(EN 引脚=低电平)、然后激活(EN 引脚=开路)后、tkeep 不会再次过期。 VIN 永久导通。 在保持引脚处不测量任何内容。

启用似乎不起作用。

注意事项:
输入电压:15V
Rs:3、9k Ω
Rsense:1 Ω
RPeak:68K Ω
RHold:0欧姆
CKeep:470nF
ROSC:100k Ω

这些器件从 Mouser 订购。
我们已经测试了来自同一样片的多个 IC、所有 IC 的行为都是相同的

你有什么想法会出什么问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    如果可能、您能否发送布局/原理图的图片? 我想了解 EN 引脚如何从激活状态拉低到停用状态。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    随附了 EN 引脚 VIN 和 KEEP 引脚处的原理图和测量值。

    我连接了用于测试的开关。 我无法解释行为。
    我们在多个器件上观察到了这种行为。

    DRV110可能是假的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我已查看批次追踪代码、这款器件属于正品 TI 器件。  

    如果可能、我会尝试在 EN 引脚上的开关接地侧添加10k 下拉电阻器、以确保其保持接地。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    遗憾的是、在 Switch (GND)和 GND 之间添加10k 电阻器无法解决此问题。

    由于保持时间仅在初始激活期间过去、因此我怀疑 DRV110可能进入 FAULT 状态或锁定、需要复位才能恢复功能。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    明天我会尽量在实验中复制此设置。 与此同时、您是否可以尝试通过向 EN 引脚提供外部3.3V 电压来启用器件?  

    此致!

    David