This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:有关用于炮塔系统的 PMSM 电机驱动器的建议

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8300, DRV8329, DRV8161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463793/drv8301-suggestion-on-pmsm-motor-driver-for-turret-gun-system

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件:DRV8329DRV8161、DRV8353 、DRV8300

工具与软件:

你(们)好  

您是否可以推荐用于转塔枪系统的 PMSM 电机驱动器?

谢谢你

此致

Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    技术  

    VIN = 48V、IO = 60A

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    今天是 TI 在美国的假期、我们的目标是在本周结束前提供回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Anthony

    DRV8329或 MCF8329是否适合该应用?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    对于48V 系统、我们通常推荐额定电压为100V 的器件、例如 DRV8300、DRV835x 和 DRV816x。 这为电压瞬变提供了更大的裕度、而 DRV8329的额定电压仅高达65V、这可能会导致电压瞬变期间48V 系统出现绝对最大值超限的情况。 DRV8161是我们产品系列中适用于48V 系统的全新器件、是一款单半桥驱动器、可通过更靠近半桥级的方式进一步优化布局。 它需要使用3个半桥驱动器来驱动三相电机。 这是一种基于自举的架构、集成了低侧 CSA。 DRV8300是我们产品系列中最基本的器件、具有基于自举的架构和包括死区时间插入和击穿保护在内的基本特性。 它是一个三相电机驱动器。 DRV8353是一款三相电机驱动器、在保护特性和集成 CSA 选项方面比 DRV8300的集成度更高。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Anthony!