This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:ULC1001- DRV2911EVM中原理图DRV2911 -μ Q1芯片32脚疑问

Guru**** 2613495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465061/ulc1001-drv2911evm-ulc1001-drv2911evm-drv2911-q1-32

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM

工具与软件:

芯片手册drv2911Q1里32脚是AVDD、但是你们的demo原理图32脚是GND、麻烦帮忙确认下这个问题。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在芯片手册 drv2911Q1中、引脚32是 AVDD、但在演示原理图中、引脚32是 GND。 请帮助确认此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为困惑道歉。

    引脚32应连接到 GND。  请放心、将此引脚绑定为高电平或低电平不会对 IC 造成损害。 我们首选引脚接地。

    此致、
    悉尼诺斯卡特