This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:我认为评估板在保持电机磁场对齐时遇到了问题

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460573/mct8329evm-eval-board-having-trouble-keeping-motor-field-aligned-i-think

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

工具与软件:

我使用 MCT8329EVM 板是因为我想将 MCT8329A 芯片用于一系列电机控制器单元。 我将评估板连接到4极48V BLDC 电机、并且我认为该芯片在估算转子磁场的位置时遇到了一些问题。 根据我的观察、这只是一个猜测。

我在版本1.1.3上使用 MCT8329A_GUI。 在 GUI 中、我转至"guided tuning settings">"Essential controls">"Recommended default values"、并按下"restore recommended values"。 由于某种原因我无法上传 JSON 文件、所以请告诉我它是否有用、我会在下面评论文本文件或其他内容、或者直接向您发送消息。 不管怎样、它都是默认设置。

当我缓慢转动电位器时、电机转子将旋转两次、大约一秒后再旋转一次、然后再旋转大约半秒。 然后、我收到控制器故障"[SYNC 的丢失]"。 有时我会得到"[ABN_SPEED]"、另一个是异常速度。 这是一个电机行为的视频。

我在其他电机、BLDC 外转式电机上尝试了此 EVM、但发生了同样的行为、因此 EVM 出现了问题。 可能是配置或调优、但我找不到位置。 感谢您提供的任何帮助。

谢谢!

开尔文

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_9274.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6558.IMG_5F00_9274.MOV

    尝试重新上传视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、开尔文

    感谢您发布您的问题、我们将很快做出回应。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Venkatadri。 我尝试了几种不同的电机、从500到1500 W、都是在48V 时使用、该控制器可以正常用于其中一个1500 W 电机、但对于更小的电机以及不同的1500 W BLDC 电机而言非常糟糕。 将 OL_ACC_A2从0.005秒更改为0.25 - 1秒对一些有帮助、对 OL_ACC_A1执行相同的操作也有帮助一些。 但控制器仍然具有非常急冲的速度控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    我们将核实您分享的详细信息。 我将发送解决该问题的程序。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    我现在将介绍这个 e2e、您能否在这里分享您定位的应用?

    谢谢。此致、

    Sachin S.