This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:高侧或低侧衰减(制动)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8850, DRV8873, DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1464634/drv8873-high-or-low-side-decay-brake

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8874、DRV8850

工具与软件:

您好!  

 对于 电机驱动器元件、高侧衰减或低侧衰减(制动)之间最好的选择是什么?

DRV8873仅实现高侧再循环:

 

与相比、DRV8874可实现慢速衰减、而 DRV8850可实现两者。

关于高侧,我要注意一些过压的问题,需要大容量电容?  

低侧、注意 负电压?

我 必须驱动船用执行器、执行器通过1米长的电缆连接到电机驱动器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1米长的电缆,你认为我必须添加一些保护,因为寄生导线电感?

    谢谢!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    对于电流再循环、低侧(慢速衰减)更常与 TI 电机驱动器配合使用。 在 DRV8873和 DRV8874中、高侧和低侧 RDSON 是相同的。 在 DRV8850中、高侧与低侧相比 RDSON 更高、如果使用高侧再循环、则会导致功率耗散略高。 在两种电流再循环方法之间进行选择时、您无需担心过压或负电压。 如果预计会有高电感、通常会在输出端使用电容器或其他类型的瞬态电压抑制。  

    有关电流再循环技术的更多信息、请参阅以下应用手册。  

    此致!

    David