This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:drv8832、故障将运行

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462344/drv8832-drv8832-fault-will-operate

器件型号:DRV8832

工具与软件:

e2e.ti.com/.../drv8832-schematic-diagram.pdf

电机的输入电压不会升高、并且会每隔一段时间拉低故障

数字 ECB DRV8832、导致电机电压不高达5V、CH1、ISENSE;CH2、MOTOR+;CH3、FAULTn

请帮助您了解问题及其解决方法。 谢谢!

先生+。 MR-提供高电平和低电平 M+M-输出波形

不确定是电流保护还是 VSET 电压设置、都存在问题

e2e.ti.com/.../ECB_70654D4F6C9ABE8F6C8F1F906261EE95989806529067_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一些时间来审查此问题、我会在了解更多信息时予以回复。  

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有急事、请尽快帮助查看、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在要研究这个。 我很快会更新。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    通常、当我们看到 nFAULT 被拉至低电平时、这是由于过流或热条件。 如果可能、您能否提供更多放大的屏幕截图 在 nFAULT 的下降沿触发 以及输入、输出电压和电机电流。

    对于输出引脚上的电阻器和电容器连接的用途、我也感到有点困惑。 用于滤波吗?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除您提到的电阻和电容器没有改进、请帮助查看其他地方是否有问题。 另外电源看起来很干净、但是当电机启动时、接地会受到很大的干扰、波形显示如下

    请帮助检查布局是否存在任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次帮助您找出问题所在。 如果找不到具体问题、可以告知我们如何在不影响芯片整体工作的情况下禁用 PIN FAULTn 功能、谢谢!

    目前的问题影响了该项目的正常进展。

    如果您有任何疑问或其他信息、我可以为您添加相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供用于 MOTOR+(IN1)和 MOTOR-(IN2)的输入序列? 如果在正向状态下驱动电机、建议将 IN1保持在高电平、并将 PWM 保持在 IN2上(从正向切换到制动状态)。  

    如果可能、请提供放大的示波器捕获、以查看输入、输出和 nFAULT 变为低电平时触发的情况。 最好能够看到 nFAULT 被拉低多长时间。  

    所使用的负载是什么? 如果使用有刷直流电机、需要多大的连续电流才能驱动?电机的失速电流额定值是多少? 电机在测试过程中是否旋转、如果是、在移除电机/负载后问题是否仍然存在?

    此致!

    David