This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212, DRV8833, DRV8210, DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455795/drv8833-drv8833

器件型号:DRV8833
主题中讨论的其他器件: DRV8210、DRV8212 DRV8837

工具与软件:

团队成员、您好!

DRV8833电机驱动器是否适用于具有以下特性的4V 行星 DC 齿轮电机:

  • 空载电流:0.25A
  • 最大电流:1.15A

此致、

K.. Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravanan、

    [报价用户 id="634390" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455795/drv8833-drv8833 "]

    DRV8833电机驱动器是否适用于具有以下特性的4V 行星 DC 齿轮电机:

    • 空载电流:0.25A
    • 最大电流:1.15A
    [报价]

    DRV8833是一款双路 H 桥 BDC 驱动器。 它可以在低至2.7V 的电压下工作、并支持高达2A 的瞬时峰值电流(对于单路 H 桥)。 以此为基础、它应该能够支持所述的 BDC 电机。 这些电桥可以并联、以使驱动容量加倍。

    其他可能适用的单路 H 桥是 DRV8837、DRV8210、DRV8212。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题:使用 DRV8833提高4V 直流电机转速

    尊敬的 Muragavel:

    我们已经使用 DRV8833驱动器测试了一个4V 直流电机。

    • 当前配置:

      • AIN1:高电平(3.3V)
      • AIN2:低电平(0V)
      • BOUT1:3.8V (VM -电池电压)
      • BOUT2:0V
    • 观察结果:

      • 场景1: 4V 直流电机+ DRV8833 + 3.7V 电池-标称速度
      • 场景2: 4V 直流电机+基准器件(未知驱动器 IC)+ 3.7V 电池-更高速度

    在这两种情况下、电机和3.7V 电池保持不变。

    对于您在我们的设置(场景1)中使用 DRV8833驱动器提高电机转速的建议、我们将不胜感激。

    此致、

    K. Saravananananan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用以下 DRV8833模块
    在 Robu.in 上在线购买 DRV8833 2通道直流电机驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    DRV8833是一款简单的驱动器。 我看不出您使用它的方式有什么异常。 我假设 DRV8833分线板没有检测电阻、而 AISEN 和 BISEN 引脚直接连接到 GND。

    [报价 userid="634390" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455795/drv8833-drv8833/5624627 #5624627"]

    观察结果:

    • 场景1: 4V 直流电机+ DRV8833 + 3.7V 电池-标称速度
    • 场景2: 4V 直流电机+基准器件(未知驱动器 IC)+ 3.7V 电池-更高速度
    [报价]

    您能否使用这些驱动器测量电机端子上的电压? 不确定参考器件电路板是否具有可以更快速度的升压。 电机两端电压的任何差异都意味着转速下降或增加。 谢谢你。

    此致、Murugavel