This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:Max_Speed 配置

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463410/mcf8329a-max_speed-configration

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCF8316A

工具与软件:

尊敬的团队:

我查看了 MCF8316A 和 MCF8329A 数据表、并发现了 SPEED_MAX 寄存器说明差异。

两者都可以通过14位寄存器设置、但8316只是14位、这意味着0x3FFF=16383 (d)。 如果电机为12极(=6对)、最大机械转速可设置为16383*60/6=163830[rpm]。
但当 MAX_SPEED 寄存器大于9601d (=0x2581)时、MCF8329A 提供了额外的说明、我不确定如何理解 MAX_SPEED 设置、电气速度和机械速度之间的关系。

您能告诉我如何理解最大速度(电气和机械)以及 MAX_SPEED 寄存器之间的关系吗?

MCF8316A:

MCF8329A:

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    感谢您的提问、下面是机械速度和电气速度之间的关系:

    F =(N * P)/120。  

    这里、N 是以 rpm 为单位的机械频率、P 是极数、f 是以 Hz 为单位的电频率。  

    示例:
    如果您的电机的最大机械频率为1200rpm、极数为12 (6个极对)、则 MAX_SPEED 将为以 Hz 为单位的最大电气速度:

    f =  (1200 x 12)/120 = 120Hz 将是您的最大频率。 您可以了解 MAX_SPEED = 6 x f Hz。 因此、在我们的示例中 、MAX_SPEED 将为0x2D0 (720d)

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的评论。

    因此、MCF8329和 MCF8316数据表中提到的 MAX_SPEED 均为电气频率、MCF8329中提到的机械频率只是使用6个极对的示例。 -我的理解是否正确?

    此致、
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    您能否指出数据表中提到机械频率的部分?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    MCF8329A:
     [报价]

    很好。 它通过除以6提及最大电机转速。

    谢谢你。
    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    这仍然是电气频率、数据表中提及的所有值与速度相关、仅涉及电气频率。 除以6是您需要执行的缩放操作、以便将值输入到器件中。

    谢谢。此致、

    Sachin S.