This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:双路独立 PWM 输出

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1, DRV8872-Q1, DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1459525/drv8872-q1-dual-independent-pwm-outputs

器件型号:DRV8872-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8876-Q1、DRV8242-Q1

工具与软件:

是否可以使用 DRV8872-Q1驱动两个独立的 PWM 输出信号?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    对于此设备、您无法单独控制它们:

    您能告诉我负载分布以及工作电压吗、我可以推荐新器件。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。   

    我实际上是将它们用作通用 PWM 输出:

    -工作电压:7V 至35V
    -输出电流< 10mA
    -频率高达100kHz
    - 0%至100%占空比
    - 出于空间考虑,首选双通道(独立)
    -汽车+功能安全

     DRV8876-Q1似乎是一个不错的选择、因为它看起来可以独立运行两个电桥。  您会推荐其他器件吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    DRV8876-Q1是一个您说过的选项:

    100kHz 是相对较高的开关频率、因此还没有那么多硬件和集成选项。 这是硬性要求吗?

    它的用途是什么?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种通用输出、可用于各种应用。  如果有更低的成本/更简单的选项、我们可以重新考虑这一要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    我已要求营销团队提供一些意见。 我将在星期一向您通报最新情况。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    抱歉耽误您的时间、推荐使用 DRV8242-Q1器件:

    DRV8242-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有理由推荐 DRV8242-Q1而不是 DRV8876-Q1?  这有点昂贵、 我的应用不需要更高的电流输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    它是一款较新的器件、我们推荐用于较新的设计。 如果需要、DRV8242还有更多的诊断和功能。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这是有道理的。  由于我要 在当前设计中替换 DRV8872-Q1、因此 DRV8876-Q1看起来更合适(因为我不需要额外的诊断或功能)。  我需要的唯一额外功能是能够独立控制 PWM 输出。

    在新的设计工作中、我会考虑使用 DRV8242-Q1。