This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:如何将 SPI 获得的寄存器内容放入 MCU

Guru**** 2613455 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1455234/drv8305-how-to-get-the-register-contents-obtained-by-spi-into-the-mcu

器件型号:DRV8305
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025CC2000WARE

工具与软件:

你好。

我将使用 MCU 和 SPI 来重写驱动器的控制寄存器。 使用写和读命令寄存器的内容已经与默认值(成功重写)不同、这一事实通过使用一个示波器来查看 SIMO 和 SOMI 波形被确认。
但是、我不知道如何将通过读取命令获得的信息获取到 MCU 中。
MCU 是 TMS320F280025C。


提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这似乎是一个 C2000问题、我将其移至 C2000论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    您是否想问、是否可以通过读取代码中的 SPI 寄存器来验证外部 SPI 写入 MCU 是否成功? MCU 是处于控制器模式还是目标模式?  也可以按照 C2000WARE 示例所示读取 SPIRXBUF。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    您是否能够解析此查询? 如果没有其他问题了、我将继续并关闭该主题。

    此致、

    Aishwarya.