This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z 方向控制

Guru**** 2612755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1460670/mct8316z-mct8316z-direction-control

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

你(们)好

根据之前的说明、此规范规定 SPI 型号中的 Dir 控制只能通过寄存器控制提供。 直接硬件 DIR 控制仅适用于硬件型号。 不过、在规格第79页中、该规格清楚地显示了一个用于控制方向功能的专用 GPIO 硬件。 请澄清这种混淆。 我们需要 tp 使用 SPI 型号、但我们的应用需要硬件路径来控制方向功能。 使用 SPI 型号的应用示例显示了单独的专用目录控制。 我们是根据这些信息作出决定的、现在完全感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢发布问题、我们将在周一之前回复。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望很快就能听到。 我还有一个关于带有硬件版本的降压稳压器的其他问题。 在我们的应用中、我们不需要降压稳压器、因此我们想要禁用它。 但是、规格不清楚地显示这是否可行、或者如果使用了硬件版本、则硬件不会禁用此功能。 然而,正如我上面提到的,我们需要一个专用的 DIR 位。 如果 SPI 版本提供了专用的 DIR 位、那么我们可以通过寄存器设置来禁用降压稳压器、这也可以很好地解决这两个问题。 但是、如果在 SPI 版本中禁用了专用 DIR 位(我真的希望没有禁用)、那么我们需要使用硬件版本、在这种情况下、我们需要一个解决方案来禁用降压稳压器。 请评论这些关键的架构问题。

    此致。

    TG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TG

    我看到数据表未就此进行更新。

    您有什么电源要求?  

    请参阅第8.2章中的功能方框图、其中未提及 SPI 的 DIR 引脚。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设从您的回答来看、当前数据表存在错误、TI 将在下次更新时纠正此错误。 该错误发生在 SPI 型号应用原理图中、它清楚地表明在使用 SPI 时可以使用 GPIO 方向控制。 这是错误的、因为 Dir 引脚用于 SPI 功能。 我认为这是该 IC 的设计和架构的限制、但我理解。

    您能回答第二个问题吗? 如果我们由于需要直接方向控制而使用 HW 型号、那么我们如何也禁用降压稳压器?

    另外还看到、HW 型号 MCT8315ZT 提供的8315芯片中不带内部降压开关、它可以解决我的问题。 所以我可以使用这个版本、不要担心降压功能、但除了4安培峰值与8安培峰值、这完全在我的峰值电流要求24伏、最大1安培之外、仍然具有所有其他特性 但是、您可以在 snip 格式规格中看到以下注意事项:

    " MCT8315ZR 和 MCT8315ZT 型号仅为预发布版、处于预量产状态"

    这是否意味着 MCT8315ZT 当前不是生产级器件?  

    请尽快告诉我。  

    此致

    TG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设从您的回答来看、当前数据表存在错误、TI 将在下次更新时纠正此错误。 该错误发生在 SPI 型号应用原理图中、它清楚地表明在使用 SPI 时可以使用 GPIO 方向控制。 这是错误的、因为 Dir 引脚用于 SPI 功能。 我认为这是该 IC 的设计和架构的限制、但我理解。

    您能回答第二个问题吗? 如果我们由于需要直接方向控制而使用 HW 型号、那么我们如何也禁用降压稳压器?

    另外还看到、HW 型号 MCT8315ZT 提供的8315芯片中不带内部降压开关、它可以解决我的问题。 所以我可以使用这个版本、不要担心降压功能、但除了4安培峰值与8安培峰值、这完全在我的峰值电流要求24伏、最大1安培之外、仍然具有所有其他特性 但是、您可以在 snip 格式规格中看到以下注意事项:

    " MCT8315ZR 和 MCT8315ZT 型号仅为预发布版、处于预量产状态"

    这是否意味着 MCT8315ZT 当前不是生产级器件?  

    请尽快告诉我。  

    此致

    TG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TG

    对于第二个问题、无法禁用硬件型号降压。

    我现在没有 RTM 日期说明、我会通知您。

    您能提供有关终端设备的详细信息吗?

    我正在向您发送消息;我会在获得 RTM 详细信息时通知您。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们可以关闭这种胎面。