This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:索引后的 BLDC 电机噪声问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462998/drv8316revm-issue-with-bldc-motor-noise-after-indexing

器件型号:DRV8316REVM
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在我的应用中、我使用以大约0.15 RPM 的极低速度运行 BLDC 电机 通用电机控制实验 可以通过实现 TMS320F280025C DRV8316EVMR EM1编码器 .

达到零点后、电机开始产生奇怪的噪声。 您能否帮助我了解发生这种情况的原因并建议如何解决问题?

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Shahar、

    我已将该主题分配给一名团队成员。 请在下周回复。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    在极低速度下、电机换向过程可能变得低效或不稳定、从而导致工作噪声。 您是否使用 FOC? 我假设您使用 EM1编码器 、那么电机运行时会使用基于编码器的反馈环路。

    一种可能的解决方案是 增加 PWM 频率、以提高低速时的换向分辨率。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    我们将使用 FOC 和基于编码器的反馈环路。

    我相信这个问题是可以解决的 false,因为每次我们把运行标志设置为,噪音停止,电机平稳运行没有任何噪音。 但是、一旦超出索引、噪声就会再次出现。

    传递索引时是否需要进行任何校准(重置位置除外)、而这可能会导致此问题? 此外、是否有办法防止这种情况?

     天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    感谢您提供更多信息。 是的、我认为编码器位置偏移应该在传递索引后进行校准、因此将其复位为零或特定的已知位置可能会有所帮助

    请告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    传递索引后它已经设置为零、但之后噪声立即开始。 是否可以选择在索引后取消新的初始化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    在索引后是否有选项可取消新的初始化?

    您是否已经厌倦了它并发现它可以正常工作?

    我猜可能是将其复位为零、位置是否不正确?

    此致、

    Yara