This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:启动检查和放大器;故障状况

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466390/drv8874-start-up-check-fault-conditions

器件型号:DRV8874

工具与软件:

您好!

我收到有关 DRV8874和故障条件检查的问题。

是否在启动时直接检查故障条件? 因此、如果我启用该驱动器(SLEEP = HIGH)、它是否会直接执行故障条件检查(在"twake"后)?

或者、我是否需要将此读数读作连续读数、而不是按启动时间等进行定义?

此致、

Dennis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、所有故障都是在唤醒器件时启动的集成保护电路。  

    此致!

    David