This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:导通状态开路负载检测不起作用

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463756/drv8242-q1-on-state-open-load-detection-not-working

器件型号:DRV8242-Q1

工具与软件:

在导通状态诊断中、错误地检测到开路负载故障。  
即使泵正在运行、它也会指出 OLA 故障。
在故障状态中、设置了故障位和 OLA 位。 在状态1中、也设置了 OLA2位。
有人可以在这里帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    感谢您的提问。

    您能在设置中说明以下几点吗

    1.是在 EVM 或任何其他硬件中完成的测试。 如果是另一个板、请分享原理图。

    2.负载电流是多少?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 在 EVK 上以外的其他硬件上工作。 抱歉、我无法分享硬件原理图。

    负载电流为50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhith:

    您能否提供 OUT 信号、电机电流和 nFAULT 引脚的捕获? 我想在报告 OLA 错误时检查 OUTx 信号的状态。

    您是否还可以提供地址0x0A 中 OLS_RETRY 位的状态?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有机会与 TI 的森田信也沟通、并且这种行为的根本原因确定为外部元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴森田信也能够帮助您找到此问题的根本原因! 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约书亚