This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:新设计:通过 ISEN/RSENSE 了解 VDS 限制和电流限制

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465736/drv8306-new-design-understanding-between-vds-limit-and-current-limit-with-isen-rsense

器件型号:DRV8306

工具与软件:

嗨、社区

您能 用 ISEN/RSENSE 解释 VDS 过流限制和电流限制之间的区别吗?

根据我的理解:

- VDS 过流限制 是为了保护 MOSFET ,因此 VDS_OCP 电压必须根据 MOSFET 最大允许电流进行设置。

- ISEN/RSENSE 必须根据电动机功率设置(RSENSE 根据设置)

对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德、您好!

    您的理解是正确的。

    VDS_OCP 用于保护 MOSFET 免受过流情况的影响。  ISEN/RSENSE 用于测量和限制流过电机绕组的电流。

    此致、

    Yara