This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCt8316Z SPI 接口电流 FBK 问题

Guru**** 2613945 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCF8316D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1456110/mct8316z-mct8316z-spi-interface-current-fbk-question

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他器件: MCF8316D

工具与软件:

MCT8316Z SPI 版本确实具有内部相电流 Isense 反馈、但是这些信号不是在外部提供、而是在内部与外部限制电压进行比较使用。 是否有其他版本的 MCT8316在外部提供 Isense 或另一个具有类似功能且在外部提供电流反馈的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布您的问题。

    我们是 OOO 本周,我们的反应会很慢。

    关于您的问题、 MCT8316中的 Isense 用于 CBC。 基于 FOC 的产品 MCF8316C 通过 I2C 访问提供许多变量。

    您的终端应用是什么? 您能否查看基于 FOC 的产品?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用无法转动电机以进行 FOC 所需的自校准和自校准。 我们需要使用基于霍尔传感器进行换向。 需要电流 FBK 来提供一个闭环电流内部环路、其中外部位置环路需求可能是扭矩值。 此外、作为优化、自适应控制概念的一部分、电流 FBK 将被用于预测摩擦负载。  

    我意识到该芯片没有直接提供电流反馈引脚、它是否具有基于 SPI 的电流读取功能?

    此外、SPI 版本甚至硬件版本都通过换向表实现了有限的方向控制。 这会阻止器件在真正的4象限模式下运行。 想知道这些功能的未来计划吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享详细信息。 我将在本周结束时作出回应。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答最新的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将在星期一之前回复。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    了解霍尔传感器的需求。 仅为方便您参考、FOC 器件便具有 IPD (初始位置检测功能)、无需转动电机。

    SPI 型号也没有电流检测数据。

    您能说明一下四象限需求吗? 方向控制将根据硬件型号和 SPI 型号的 DIR 引脚状态通过控制寄存器中的 DIR 值改变方向。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 FOC 转子电机是非常有趣的。 我可以读的任何地方都有参考。 我对这个芯片的 MCF8316D 版本也很感兴趣。  

    4象限就像您有一个大负载、您正在高速向下移动负载、当您到达您的位置时、由于快速停止要求和可怕的变化、减速会变得很高、驱动器必须在与旋转相反的方向施加电流、并且当系统停止以保持位置时、伺服悬停模式 DIR 可以动态变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TG

    如您所说、FOC 器件正确地提供了快速减速功能、而不会导致电压尖峰。 此功能为主动减速。

    关于主动减速 (+)[常见问题解答] MCF8316A:在 MCF8316A 和 MCF8315A 中使用主动制动进行快速减速-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    在链接 MCF8316A 数据表、产品信息和支持| TI.com 转到技术文章部分以获取调优指南、

    请注意、您可以选择最近具有许多新特性的 MCF8316D/15D/16C/15C。

    我将很快分享我正在处理的比较文档。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供这些信息。 FOC 肯定是最好的选择。 但作为一种机制、我们的机器人对 FOC 自调不友好。 如果 FOC 调节完成并且我们失去电源、则8316D 会记住转子的校准值和位置、尤其是在电源关闭时转子的调节。 而关于4Q 控制是动态制动可以帮助快速减速,然而,当控制负载位置时,重力作用和摩擦分量, 机械迟滞加上死区相关的非线性。 然而、当通过 IN 环路非线性控制位置时、理想情况下需要驱动器 IC 电流的位置伺服输出可以在需要线性控制的象限之间移动、因为电机和驱动器要通过4Q 区域的各种组合进行移动。 这就是我想了解1PWM 同步和异步表如何工作的部分。  您还能否介绍一下几乎所有具有霍尔信号的 BLDC 驱动器中设计的这两个表的使用方法、并将其与 FOC 控制进行比较。 此外、我还看到很多有关各种驱动器的 FOC、霍尔换向、梯形波形等的文章、但没有 白皮书、如何使用上面我提到的换向表进行真正的四象限运行。 这是我需要的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TG

    我们可以为最近有关架构详细信息的问题创建一个新主题吗?

    我们将关闭该主题、以便记录主题引用、供将来重复使用。

    请求开始新主题帖。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、您可以关闭此  选项、我将撰写一份有关4Q 模式的通用 Q、带有当前1xPWM 同步表或一个新的1xPWM 表变体、用于在需要4Q 操作的高减速、加速和保持模式中控制质量的重力位置。 如何通过基于霍尔效应的换向实现此目的、并确保循环电流和分流电阻器电流信号。