This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234:实用的电压管理

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466643/drv8234-practical-voltage-management

器件型号:DRV8234

工具与软件:

我的应用要求我必须处理12至20V 的输入、但是、我希望控制的电机通常是价格低廉的3极12V"130"尺寸 CAN 电机、并且我想使用速度控制-而且我不希望驱动的负载所需的最大速度超过12V。

除了 PWM 占空比管理、DRV8234是否通过任何其他方式管理输入电压?  (也就是说、使用18伏输入时、我预计占空比不会超过66%) 或者:在使用速度控制(而不是电压控制)时、芯片是否也在内部降低电压?  我对数据表进行了最充分的理解、我认为它不会。

实际的替代方法是使用降压转换器并在将 VM 馈送到 DRV8234之前将其管理为12VDC。   但我想将封装空间(/元件数量)降至最低、而我不希望拥有额外的稳压器。

在实践中、使用更高的 VM 运行额定电压为12V 的电机时会出现问题吗?  负载不会很高、我可以在 DRV8234中进行电流管理... 感觉是"安全"的、但我想我会要求确认此用例中芯片的工作原理。

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    问得好。 数据表规定、在 电压调节方面、内部电路监控输出引脚之间的电压差。 该电压差会随着时间的推移进行积分、以获得平均直流电压值。 然后将该值与编程的设定值进行比较、并馈入 PI 控制环路。  

    要回答您的问题、 该芯片在通过18V 电源调节12V 电压时应该没有任何问题。 摆脱降压转换器系统(您正确指出的附加组件)是将电压调节功能包含在该器件中的关键原因之一。  

    因此、该器件不应考虑以更高的 VM 运行标称值为12V 的电机。 您应该是安全的。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回答。  我将以此为前提、继续进行硬件开发。  :)