This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320H:带 LaunchXL-F280049C 的 DRV8320H 接口

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466481/boostxl-drv8320h-drv8320h-interface-with-launchxl-f280049c

器件型号:BOOSTXL-DRV8320H
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

尊敬的社区:

我正在使用定制驱动器板、它具有 BOOSTXL-DRV8320H 、并且希望与 LAUNCHXL-F280049C 相连接、从而用于 BLDC 无传感电机。  

我已从 MATLAB 为  LAUNCHXL-F280049C 生成代码。

 DRV8320H 是否需要任何驱动程序代码来与 Matlab 代码集成?

硬件连接应该需要什么接口?

为了保持 PWM 为高电平和 LWM 为低电平、标准死区限制应该是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="635472" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466481/boostxl-drv8320h-drv8320h-interface-with-launchxl-f280049c DRV8320H 是否需要任何驱动程序代码与 Matlab 代码集成?

    有。 您可以查看  DRV8320H 的数据表、需要配置和启用 DRV8320H。

    [报价 userid="635472" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466481/boostxl-drv8320h-drv8320h-interface-with-launchxl-f280049c "]

    硬件连接应该需要什么接口?

    为了保持 PWM 为高电平和 LWM 为低电平、标准死区限制应该是多少?

    [报价]

    如上所述。