This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:8899电机驱动芯片的使用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1, DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465775/drv8899-q1-8899-motor-drive-chip-usage

器件型号:DRV8899-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8889-Q1

工具与软件:

8899的芯片手册并未提供某些寄存器的配置说明、仅说明它适用于8889、例如 CTRL2控制寄存器(地址= 0x04)。 它是否支持8899? 技术手册仅介绍8889的用法?
如果不受支持、此器件的默认设置是什么? 它对这些方面有影响吗?
8899是否支持读取失速信息? 如何读取失速信息? 我在手册中没有看到任何相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ni、

    感谢您发帖。

    [报价 userid="639611" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465775/drv8899-q1-8899-motor-drive-chip-usage》] 8899的芯片手册没有提供某些寄存器的配置说明、仅说明它适用于8889、如 CTRL2控制寄存器(地址=0x04)。[/QUOT]

    CTRL5至 CTRL7为 DRV8899-Q1中的保留 RSVD。 不支持这些寄存器。 此外、相应的诊断位在故障状态下不可用 STL、 在 DIAG 状态2下不可用 STL_LRN_OK 和 STALL。

    [quote userid="639611" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465775/drv8899-q1-8899-motor-drive-chip-usage 如果不受支持、此部件的默认设置是什么? 它对这些方面有影响吗?
    8899是否支持读取失速信息? 如何读取失速信息? 我在手册中没有看到任何相关信息?

    DRV8899-Q1没有失速检测功能。 只有 DRV8889-Q1可以使用。 如果应用中需要进行失速检测、则必须使用 DRV8889-Q1器件。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 关于如何配置 CTRL2寄存器以实现智能调优衰减技术、固定慢速和混合衰减选项、该文档说明"适用于 DRV8889A-Q1的 CTRL2如图7-34和 CTRL2控制寄存器所示、表7-22中对此进行了介绍。 Read/Write"、您是否知道 DRV8889A-Q1和8899的 CTRL2寄存器的使用相同? 如果不是8899、如何配置 CTRL2寄存器来实现智能调优衰减技术?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ni、

    我注意到了-不幸的是有一个拼写错误。 DRV8889-Q1和 DRV8899-Q1 DIS_OUT 默认值相同。 只有 DRV8889A-Q1有所不同。 智能调优衰减由位2-0设置、三个位。 默认值为智能调优纹波控制。 某些应用通过智能调优动态衰减可闻噪声更低。 CTRL2在 DRV8899-Q1中提供。  在 DRV8899-Q1中、只有 CTRL5至 CTRL7是保留 RSVD。  您可以将 CTRL2用于 DRV8899-Q1而不会出现任何问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel