This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:如何了解 tutw 规格

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1463013/drv8889-q1-how-to-understand-the-tutw-spec

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 DRV8889-Q1、当温度仅达到-10℃、时、DRV8889-Q1将报告 欠温 warning.in 我们的数据表、我们有一个规格 Tutw、但为什么此阈值不是固定值、此规格具有最小值和最大值以及类型值、因此如何了解规格。  

另一个问题是如何在我们的 DRV8889-Q1中检测和实现欠温警告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    Unknown 说:

    此规格涵盖了量产批次、工作电压范围等范围内的器件间差异、并具有6 Σ 边界。 这意味着一些器件可能会 在5°C 上报告 UTW、而一些器件可能会在- 25°C -误差范围扩展时报告。 但大多数器件都可以以-10°C 的典型值为中心。  

    另一个问题:如何在我们的 DRV8889-Q1
    中检测和实现低温警告

    数据表的以下部分对此进行了介绍。 UTW 是一个仅报告功能、当内核温度小于 TUTW 时向 ECU 报告。 TW_REP 位决定此报告是否将 nFAULT 拉至低电平。 器件通过片上温度传感器自动检测低温。 因此无法校准该温度传感器、从而使 TUTW 具有变化最小值和最大值规格。  谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户对低温警告范围有疑问、可从5 ℃ 报告至-25 ℃。 整个范围为30 ℃。 我们想知道在什么情况下,这样一个宽温度范围的设计将被使用。 我们知道、这一大范围的重要性不大、我们希望了解更多。 而芯片的工作温度是-40 ℃、为什么要在-25 ℃ 汇报呢? 到达-40 ℃ 时是否会出现任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    客户对低温警告范围有疑问、可从5 ℃ 报告给-25 ℃。 整个范围为30 ℃。 [报价]

    片上温度传感器是一个粗略传感器、这意味着无法对每个器件进行精细校准。 随时间推移、器件间和批次间的差异主要以-10C 典型值为中心。 -25C 最小值和5最大值是具有6 Σ 限制的顶部和底部拐角情况。

    到达-40 ℃ 时是否会出现任何问题?  [报价]

    器件的工作范围为-40 ℃  至125 ℃ TA。 这已通过 AEC 质量标准认证。 我们已经对器件在整个工作温度范围内的适用性进行了验证、发现其符合要求。 此工作 TA 范围内预计不会出现问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我此设计的初衷(低温警告)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    由于摩擦增加和/或润滑剂卡住、某些步进电机机械组件在低温下无法工作。 UTW 感应向 ECU 提供温度较低的反馈、ECU 可以决定在此条件下不驱动电机总成。 谢谢。

    此致、Murugavel