This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:我的驱动器未驱动电机(鼓风机)并且 OUTA、B、C 上没有电压

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462480/drv8316-my-driver-is-not-driving-the-motor-blower-and-there-no-voltage-at-outa-b-c

器件型号:DRV8316

工具与软件:

我正在使用此器件。  DRV8316CTRGFR 配置为3PWM  

以下是配置。  

1. VSEL_BK 被拉低47k、测量时显示40mV 至500mV 电压。

2. OCP/OCP/ SR。 它使用100K 上拉、测量时显示电压为3.3伏。  

3. SLEEV.  它被上拉为47k、测量时显示 电压为3.3。

4. 增益。  它被 上拉为 47k、测量时显示  电压为3.3。

5.电感器(SW_BUCK)的测量值为4.96、Buck_3.3的测量值为3.3电压

6. VM 正在施加24伏电压。  

7.模式-测量为3.3伏电压。

DRVOFF-短接至地

9. n-FAULT -用10k 上拉

请建议该问题的解决方案、或者我犯了任何错误

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Banshee.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Abhishek、

    我已将该职位分配给一名团队成员。 将在下周初提供反馈。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会尽一切努力的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Abhishek、将在下周提供更新。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    Unknown 说:
    1. VSEL_BK 它被拉低了47k、测量时显示40mV 至500mV 电压。[/报价]

    您是使用47k 将此引脚拉至低电平的原因吗? 尝试将零欧姆电阻接地、或仅将其短接至 GND。

    nSLEEP 的状态是什么?

    您能否提供输入 PWM 信号和输出的波形? 您是在使用 EVM 还是使用您自己的电路板设计?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将移除 VSEL_BK 的47k 下拉电阻器 、nSLEEP 为高电平、并在内部降压转换器输出3.3V 时确认它。

    我正在从零开始为 ATmega328PB 编码此器件、您是否可以建议将其作为参考?。

    我正在测试并使用定制电路板、并且我已经提供了它的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRVOFF 的状态是什么? 确保将其拉至低电平。 您使用什么 PWM 模式?

    我认为、在尝试旋转电机之前、您应该尝试在输入引脚上连接函数发生器并测量输出。 即使可以使用函数发生器、也可以一次向一个输入施加电压并观察输出。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRVOFF 被下拉、我使用3 PWM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、您进行了哪些测试? 您是否尝试过任何其他 PWM 模式? 我看到您已发布配置、但您能详细介绍一下您对设计进行了哪些测试吗?

    此致、

    Yara