This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:电流检测电路中出现异常振荡

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1467029/lm5155-abnormal-oscillations-in-the-current-detection-circuit

器件型号:LM5155

工具与软件:

您好!

我们目前在电路设计中使用您的产品"LM5155DSSR"、并观察到了以下现象。 如果您能就可能的原因和解决方案提供指导、我们将不胜感激。

观察结果

  1. 与电流检测线路中的噪声滤波器(R51、C39)相关的异常振荡

    • C39为100pF 或更低 、电路工作正常。 不过、在时 C39为220pF 或更高 、出现异常振荡。
    • 数据表计算表明、如果 C39小于778pF、则应能正常运行。 您能帮助我们了解计算的距离与观察到的行为之间的差异吗?
  2. 在较低的输入电压(大约5.3V 或更低)下更有可能出现异常振荡

    • 在高负载电流(例如3A)的情况下、这种行为变得更加明显。
  3. 振荡期间的行为

    • 在异常振荡期间、FET 不会关断。 实际上、似乎会触发占空比限制、最终导致激活过流保护和电路关断。

问题

  1. 您能否介绍一下上述异常振荡的可能原因?
  2. 在设计电流检测线路的噪声滤波器或配置控制环路时、我们是否应该注意到一些具体注意事项?

下面是波形信息。

非常感谢您协助解决这一问题。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的咨询。

    如果您能为您提供完整的原理图、我会很有帮助。 同样、请填写 LM5155的快速入门计算器。 您可以在 ti 上找到。 com 中找到 https://www.ti.com/product/de-de/LM5155#design-tools-simulation 

    我能说的是、波形看起来你的电路非常不稳定。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    您是否允许我给您发送私人消息以便我可以分享原理图?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、您可以向我发送私人消息。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我向您发送了一个朋友请求向您发送私人消息。 您可以接受吗?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我接受并回写。

    此致

    Moritz