This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:关于默认设置[出厂配送值]

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466265/mcf8329a-about-the-default-settings-factory-shipment-values

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我当前正在使用 MCF8329A、我想询问首次加电时 DAC_SOX_ANA_CONFIG 位的出厂默认设置。

此外、如果您可以提供与此设置相关的默认寄存器值、我将不胜感激。

例如、如果 DAC_SOX_ANA_CONFIG = 0x00 (DACOUT)、您是否还可以确认 DAC_1寄存器的出厂默认设置?

如有可能、您能否提供 MCF8329A 出厂默认设置的完整列表?

这一问题非常紧迫、因此、我将感谢你迅速作出反应。

此致、
N. Thao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N. Thao:

    DAC_SOX_ANA_CONFIG 默认为 DACOUT、但用户可以将配置和编程更改为 EEPROM。

    DAC_1是易失性存储器、下电上电复位为0。

    您可以在数据表第190页(表8-1. 建议的默认值)。

    您能否提供用例和更多详细信息?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri S:

    感谢您的答复。

    我已经对工程的寄存器进行了更改、但我想了解驱动器 IC 在 I2C 写入序列出现任何问题时的行为。 具体而言、驱动器 IC 在此类情况下的行为是怎样的?

    根据您的响应、我知道 DAC_SOX_ANA_CONFIG 的默认设置为 DACOUT、并且在首次上电时 DAC_1复位为0。

    那么、如果我不向驱动器 EEPROM 写入任何内容、DACOUT/SOx/SPEED_ANA 引脚上的输出将是什么?

    由于 DACOUT1_VAR_ADDR 默认 设置为0x00、我假设它不输出任何内容、电压应保持在1.5V。 是这样吗?

    谢谢、此致、
    N. Thao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N. Thao:

    请遵循以下有关 EEPROM 写入的分流过程

    是、如果未写入任何内容、则默认值为1.5V (双极)。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    我明白了。 感谢您的答复。

    此致、
    N. Thao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri S:

    抱歉、我想详细了解一下。

    我已设置 DAC_SOX_ANA_CONFIG = DACOUT .

    我不为其配置任何内容 DAC_1 在下电上电复位期间、 DAC_1 那么、它将复位为0 DACOUT1_VAR_ADDR 也将复位为0。

    在这种情况下、上的输出将是什么 DACOUT/SOx/SPEED_ANA Pin?

    输出电压是保持在1.5V 还是会更改为其他电压?

    此致、
    N. Thao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 N.Thao:

    它默认为1.5V。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.