This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10975:DRV10975

Guru**** 2612605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1458100/drv10975-drv10975

器件型号:DRV10975

工具与软件:

您好!

我想测量电机的电机力常数(N/Arms)、我所做的是使用 Beckhoff 设置、我测量了三相的位置和电压。 根据位置 i 计算速度、并根据电压 i 计算 Vrm、然后通过一阶拟合拟合速度和 Vrm、以找出 Befm Vrm/s、找到 Bemf peak2peak i 乘 以 sqrt (2)、并求出电机力常数 i 乘以 Bemf peak2peak 乘以 sqrt (3/2)。 我的方法是否正确?

 提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adem、

    感谢您发布您的问题。  

    我们将很快回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adem、

    很抱歉在此延迟响应。 我将在这里查看这个 e2e。  

    您需要澄清的是、您要尝试在给定其他变量的情况下测量 BEMF 常量还是电机的力常量? 我的假设是否正确?

    此致、

    Sachin S.