This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:输出瞬态保护

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466237/drv8876-q1-output-transient-protections

器件型号:DRV8876-Q1

工具与软件:

对于 DRV8876-Q1器件的输出、是否有任何建议?  TVS 钳位电压瞬态?  来钳制负电压摆幅的二极管吗?

我在具有低电流负载(<PWM)的独立10mA 输出控制模式下使用该驱动器、但我希望确保输出受到保护、免受任何潜在瞬态事件的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    感谢您的提问。

    进行确认的是使用独立半桥模式还是 H 桥模式。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    OUT 节点上的 TVS 二极管有助于缓解超过绝对最大电压的负瞬态电压尖峰。 还可以添加 RC 缓冲器、以帮助减少输出端的振铃。  然而、最重要的是 电路板布局布线、例如尽可能缩短 OUT 电流路径。

    我们有一个应用手册、介绍大功率电机驱动器应用的设计注意事项、下面提供了相关链接。  应用手册中的一些建议更适用于外部 FET 驱动器、但 大量信息仍适用于内部 FET 驱动器、例如 DRV8876-Q1: https://www.ti.com/lit/an/slvaf66/slvaf66.pdf

    此致、

    约书亚